This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:低功耗空闲模式

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25713, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439194/bq40z50-r2-low-power-idle-mode

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ25713TPS65988

工具与软件:

大家好、我正在设计必须支持 OTG 的移动电源(4s2p)、我选择了 BQ40Z50-R2作为 BMS IC。 我希望实施一种形式的低功耗模式、因为我可以看到输入电压可以降至2V。因此、我不想用整个电池组为 BMS 供电并消耗更多功率、而是想使用 LDO 或低功耗开关模式来将输入电源电压降低到3.3V 等水平。 但是、根据我对数据表的理解、主电源输入引脚 BAT 和辅助电源输入引脚 VCC 之间必须处于2.2V 以内。 这意味着 VCC 和 BAT 都应由 LDO 或开关模式的输出供电。 假设我可以这样操作开关电路、我在此文本中是否不知道此方法存在任何问题?

请查看图纸以了解我想要实现的目标、如果有任何不确定之处、它是在飞行中进行的。

作为一个附带的问题、尽管我知道这可能会被视为不良样式、但上述方法的替代方法是否可以将低功耗电路的输出功率路由到 PBI 引脚?

提前感谢。

此致、Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我认为、向器件的电源路径添加元件可能会给器件的电量监测功能带来问题。 请允许我们确认这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。

    没问题、期待您的回复

    此致、
    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    咨询后、我们不建议这样做、因为这会影响测量仪表此时预期的电池组顶部电压。 能否详细介绍一下此类设置的目标、以便了解我们能做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好安东尼和道歉的迟回复。

    非常感谢您调查我的问题。

    该设置的目标是实现一个3s3p 锂离子电池应用、包括针对100Wh 电池包配置为 DRP 的 BQ40Z50-R2、BQ25713和 TPS65988。 电池组的其中一项要求必须是、它可以长时间存储长达9个月、并且仍然可以恢复、即系统不会将其放电至 BMS 不允许充电的程度。  存储期间、我希望电池在睡眠模式下运行、直到最低电池电压低于3V、此时我将进入关断模式。

    因此、使用 LDO/低功耗开关模式的想法是使电池进入低功耗场景、其中 BMS 和 TPS65988可以从 LDO 供电、BQ25713完全关闭。 为 TPS65988供电的原因是能够响应连接到电池包的灌电流应用。 供电应用不是问题、因为它们 可以通过 VBUS 为 IC 供电。 此外、我计划在电池系统中使用 TPS65988作为 I2C 主器件。
    LDO 可将电压降至 TPS65988所需的3.3V。 此外、接近5V 电压使我能够将 BMS 的功耗从75uA @标称10.8V 降低到75uA @ 3.3V、这将大大降低功耗。

    但是我明白、按照我在上面所示的方式连接 LDO 会对 BMS 监测计产生怎样的影响。 然后、我是否可以将 LDO 移到 BMS 的系统侧来 为 TPS65988供电、并使 BMS 仍处于睡眠模式?
    我在下面制作了一个简化的电路图草图进行说明、其中电路的灰色部分在指定的模式下未使用。 如果有任何不清楚的地方、请告诉我。

    提前感谢

    此致、
    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    以下是电量监测计退出 SLEEP 模式的条件。 只要电流不超过睡眠电流阈值或不满足任何其他条件、我相信器件此时仍将保持睡眠状态。

    但是、我认为当电量监测计进入关断状态时、这可能是个问题。 退出关断模式的条件基于在电池包引脚上看到的电压、因此如果该阈值低于3.3V、电量监测计此时将无法处于关断状态。

    此致、

    Anthony