This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442401/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

工具与软件:

你好。 请告诉我... 是否有与 BQ24650相似但适用于升压拓扑的芯片? 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,

    下面是我们所有电池充电器的列表:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    我们的大多数电池充电器都是降压/降压/升压型电池。

    我们拥有非常有限的仅升压充电器。  

    您能详细介绍一下您的设计吗、以便帮助缩小选择范围?

    输入电压是多少?

    最大电池电压是多少?

    最大充电电流是多少?

    它用于哪种电池化学特性?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Привіт μ A。 вхідна напруга μ-120/μ 365В。 максимальна напруга акумулятора- 410В。 максимальний струм заряду º C 15А º C。 μ хімія акумулятора- LiFePO4。 бажано 直流/直流 з MPPT。 Дякую за увагу μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,

    我想可能有一位通信律师。 我把你的信息翻译成了英文、输入电压和电池电压真的很高。 输入电压是120/365V? 电池为410V?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。让它在 MPPT 之后为200至250V。 谢谢...我似乎是用英语写的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitalij,

    我们没有任何可支持120/365V 输入和410V 电池的电池充电器。 这些电压真的很高。

    此致、

    Christian。