This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:关于双向

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442742/bq25756e-about-bidirectional

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

您好!

本产品的数据表显示"独立/I2C 控制型1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器"。

1.理解"双向"是"在适配器不存在时从电池向输入端供电"的功能是否正确?

2. 另外、了解在单独驱动 IC 时禁用"双向"功能是正确的吗? 理解为了启用"双向"功能、必须使用 I2C 启用 EN_REV 是否正确?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    感谢您耐心等待。

    我将在本周晚些时候再解答大家的这一问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    Unknown 说:
    1. 了解"双向"功能用于"在适配器不存在时将电池电力输送到输入"是否正确?

    是的、这是正确的。

    Unknown 说:
    2.  此外、了解在单独驱动 IC 时禁用"双向"功能是正确的吗? 理解要启用"双向"功能、必须使用 I2C 启用 EN_REV 吗?[/QUOT]

    是的、这是正确的。 EN_REV 必须通过 I2C 启用。

    BQ25750具有内置电源路径管理电路、可实现独立运行。 电源路径可以使用输入适配器或电池为系统负载供电。

    此致、
    埃森·加洛韦