This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:使用 BQ76930可检测的最小充电电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431783/bq76930-smallest-charge-current-detectable-with-bq76930

器件型号:BQ76930

工具与软件:

您好!

BQ76930可以检测的最小充电和放电电流是多少? 我正在尝试检测 mA 信号、但也检测大范围30A 峰值电流。

是否可以将 Rsns 设置为测量3mA 至30A、使用<6mR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    BQ76930的电流 LSB 为8.44uV:

    对于6m Ω、这对应于~1.407mA 的分辨率。 30A 电流也应在 CC ADC 的-200mV 至200mV 范围内。  

    因此、在我看来、您应该能够使用 BQ76930测量3mA 至30A 的电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    但是、 BQ76930的精度是否足以实际检测1.407mA?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    分辨率将为~μ V 1.407mA、因此电流测量本质上将是该量的步长。 在不同的电压范围内、库仑计数 ADC 本身可能存在一些与之相关的 LSB 误差。

    当感测电阻上的电流接近零时、主要误差可能是偏移误差、这意味着您可能会看到电流在0和- 1.407mA 之间跳跃。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    再次感谢。

    我是否认为设置 Rsns 来提供3mA 的准确读数且电流为30A 时只允许 CC ADC 溢出? 即超出范围标志(我们不关心测量30A 的功耗、因为它的占空比非常低)、但是我们在 OCD 和 SCD 方面遇到了问题。

    返回到绘图板。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    这可能没问题。 BQ76930使用模拟比较器来实现 OCD/SCD 保护、因此独立于 ADC 测量。  您可能需要检查 OCD/SCD 保护的设置、从而查看最适合您的设置。

    如果不关心较高电压下的 CC 精度、CC ADC 的满量程范围实际上为270mV、此后可能开始溢出。 此后、您只需确保不超过引脚的绝对最大值、即-0.3V 到3.6V (相对于 VSS)。 因此、如果您需要、可以让它溢出。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon