This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:LDO PG 引脚复位

Guru**** 2381920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441694/tps74701-ldo-pg-pin-reset

器件型号:TPS74701

工具与软件:

团队成员、您好!

LDO PG 不断复位,即使 Vin(5V)是稳定的,我已经连接了波形捕捉为您提供参考,请帮助我们解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查看 LDO 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    这里是否连接了输出电容器? 从数据表可知、要求输出端的最小值为2.2uF、这在原理图中并不明显。

    PG 引脚的额定电流仅为1 mA。 您有100k 的上拉电阻、它拉取33uA 的电流。 "uC_RST_LDO_PG"引脚上的任何电流是否拉取额外的电流? 当"uC_RST_LDO_PG"引脚在监控 PG 引脚时、PG 复位脉冲是否与匹配? 移除 R1014后、此问题是否会消失?

    这是否只能在1个器件上看到? 这是否出现在整个生产批次上?

    您能否监控 FB 引脚并确保它也稳定?

    此致!
    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flores、

    正如您建议的、我们进行了更改、 移除 R1014后不会发生复位、我们发现 uC 引脚每100us 下拉一次 LDO 的 PG 引脚的问题。

    非常感谢您提供快速的解决方案,我会回到你,如果我需要任何知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    很高兴听到!


    此致!

    Jaime