主题中讨论的其他器件:BQ76952、、 BQ34110
工具与软件:
与之有关的人员:
我们有一个采用13S3P 配置的电池、以及 BQ34Z100-G1电量监测计 IC 和 BQ76952保护 IC。 设计电压范围为40V 至54V、设计容量为13450mA
在3A 常规放电期间、SOC 按预期准确。 FCC 大约是13300mA 十六进制的
但如果在14.8A (约1C)的高电流下放电、SOC 突然从86%下降到0%、FCC 也降至2000mA、 电压约为50V。
此时我们停止放电、为电池充电、FCC 和 SOC 可以恢复正常。
请帮助检查是否有任何设置可以更新、以帮助解决此问题。 随附测试数据、GG 设置文件和 SREC 文件。
谢谢!