This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:EMC 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421283/bq25302-emc-issues

器件型号:BQ25302
主题中讨论的其他器件: LMR36015

工具与软件:

大家好!
我将 BQ25302充电器安装在4层 PCB 上。 它是一种配备单节锂聚合物电池的手持设备。

在实验室中进行的常规 CE EMC 测量中、我未通过辐射测试。
我确定了使用 BQ25302线圈的主要原因。

然后、我 测试了评估模块、发现这里存在同样的问题。 (我只有差量测量设备可用于此比较测量)

是否有人对解决方案有类似的经验或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将审查您的问题并尽快予以答复。

    您是否有可以分享的原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!  
    非常感谢您的努力。  

    PCB 层结构:  顶层-内层1 -内层2 -底层
    覆铜厚度:    4x 2oz
    内部过孔直径:   小一个0.3mm -大一个0.5mm    

    BQ25302从 LMR36015BRNX 获得+5V 电压。 (根据近场探头、线圈也会导致小问题。)
    但主要问题来自 BQ25302线圈。

    比较

    图像底部

    布局底层(镜像表示)

    内层2                                                内层1 (GND)

       

    布局顶层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMC 的相关频率范围是多少?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电源电缆的有线干扰电压。  
    100 MHz 和200 MHz 处的峰值

    暗室辐射。 在大约125 MHz 和270 MHz 处达到峰值。   

    测量期间、只有这两个控制器处于活动状态。

    • BQ25302 (与1.2 MHz 配合使用)
    • LMR36015BRNX (与1 MHz 配合使用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是开关稳压器原理图和布局。 从12V/24V 到5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25302、REGN 电容器和 BTST 电容器的值应与 d/s 上的建议值相同(图9-1. 典型应用图)。

    以下操作可能对 EMI 有所帮助:
    1)添加1nF PMID、VBUS、BAT
    建议使用 X7R 1nF (0402)、其谐振频率通常大于300m。 请咨询供应商以了解阻抗响应。
    PMID 上具有 IC 最小环路的电容器是最高优先级。
    2)使用缓冲器降低 EMI
    SW 上用于控制 EMI 源的缓冲器(电阻器和电容器)空间
    元件必须放置在最靠近 SW 的位置才能生效
    3)使用屏蔽输出电感器。
    4)负载连接也非常重要。 外部更宽和更短的导线可能会提高 EMI 性能。

    对于  LMR36015BRNX、它是由另一个团队开发的。 请提交单独的 e2e 调查、由适当的团队提供支持。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  

    感谢您发送编修。
    我将对建议进行测试并在此报告结果。

    我为 LMR36015创建了一个单独的请求。
    e2e.ti.com/.../lmr36015-emc-issues

    在数据表的表6-1中、建议的 PMID 使用10uF 的电容器。 另一方面、建议在典型应用图中使用一个2.2uF 电容器。 如果不确定、我将测试这两个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 使用10uF PMID 电容器。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    1和2 MHz 处的传导干扰来自 LMR36015BRNX。 这可以通过在输入端使用扼流圈来消除。


    125和270 MHz 下的干扰来自 BQ25302、无法充分衰减。


    我已经测试了所有的建议,但改进总是很小.
    1) 1nF 未带来任何明显改进
    2) 2)我测试了几种不同的 C <= 100 pF。 也与 R 结合使用。但是、一旦我将 C 焊接到开关节点、稳压器就停止工作。 我不知道为什么。
    3) 3)我已经测试了几个屏蔽式电感器。
    4)我将电池电缆直接焊接到输出端,没有任何影响


    我还尝试了不同 Cs 的许多不同组合。 许多地方的铁氧体也不是一种解决方案。 只有屏蔽板才能在一定程度上吸收辐射。
    可能我漏掉了一个很大的错误、可能是布局中的错误、但我找不到这个错误。 我现在将使用另一个组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:
    问题在于机械结构。 干扰通过内置锂离子电池耦合到电源线路。 电池几乎直接触碰开关线圈。
    我现在已经将开关线圈放置在电路板的边缘上。 没有电池。 问题已消失。
    只有电源线上的干扰需要被一个6.8 μ H 线圈和一个铁氧体磁珠阻挡。