This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电流路径实现

Guru**** 2390230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ25306, BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444139/bq24600-current-path-implementation

器件型号:bq24600
Thread 中讨论的其他器件: BQ25306BQ24610

工具与软件:

大家好!

我计划使用 BQ24600在14.4V 至14.8V 的电压下为4节锂离子电池组充电。 为了给系统负载供电、我们计划使用降压转换器将此电压降至12V。

我已经知道、很多其他 TI 充电器(例如 BQ25306RTER)都包含一个 VSYS 引脚、用于绕过电池、提供从适配器到系统负载的直接电流路径。 但是、我注意到 BQ24600不具备此功能。 如何使用此 IC 实现类似的电流路径?

非常感谢您提出任何建议!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iker:

    BQ25306数据表中的电路在 VSYS 连接到上述 D2的阴极时在此处也起作用。   

    或者、您可以改用具有额外驱动引脚的 BQ24610、以便实现更好的软启动和更平稳的从电池切换到输入源、反之亦然:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我非常感谢您的支持和建议。

    我们决定继续使用 BQ24610进行我们的设计。 我们知道、此 IC 可配置为在连接适配器时直接从输入源供电、而在适配器不可用时切换到电池。 但是、我们想澄清的是、在连接适配器后、IC 提供的电源是与输入电压还是电池充电电压相同。

    为了进行详细说明、我们计划使用24V 输入为4节串联锂离子电池(14.4V)充电。 我们还需要12V 输出、该输出可由适配器或电池提供、具体取决于是否连接了适配器。 您能否确认实现此行为的最佳方式(请参阅随附的原理图以供参考)?

    此致!
    Iker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iker:

    系统电压是输入电源电压、而不是电池电压。 我建议您在方框图中添加一个直流/直流转换器、位于充电器之后。

    此致、

    Jeff

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太完美了、非常感谢 Jeff!