This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如果 VBUS 低于~6.55V、则 VSYS 不存在

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443668/bq25798-vsys-not-present-if-vbus-under-6-55v

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我将 BQ25798芯片与外部充电器一起使用、但没有电池。

当 VBUS 为6.6V (或更高)时、VSYS 等于~3.88V、但当 VBUS 为6.55V (或更低)时、VSYS 为 NULL。

为什么 VBUS ~6.55V 时 VSYS 不存在?

(注意:VPMID 等于 VBUS)。

我觉得这取决于 VAC1和 VAC2电压与这个特性

但我不明白这种关系。 可以帮帮我吗?

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    VACx 仅是用于检测是否存在有效输入电压的高阻抗检测线。 SYS 上的负载是多少?  输入功率 VBUS*IINDPM 必须高于 MINSYS*ISYSLoad。  否则、SYS 会折叠。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    感谢您的答复。

    SYS 上的负载约为~50mA (BUCK-BOOST +µP +……)。 我知道 MINSYS (1S 为3.7V)但我不知道 IINDPM 的值? 你能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    IINDPM 自动设置为 ILIM_HIZ 电阻器钳位或 D+/D-检测中的较低者。  建议的最低值为500mA。  充电器还具有 VINDPM、在加电时自动设置、比加电时的空载电压低0.7V。 VINDPM 还会限制输入电流、以防止充电器崩溃输入源。 如果您手动将输入电压降至 VINDPM 值以下、则转换器会停止。  您能否测量 IC VBUS 引脚电压处的电压、以查看其是否低于电源报告的电压?  如果是、那么您的电缆会具有较高的阻性、从而导致压降并激活 VINDPM。

    此致、

    Jeff