This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:在电池充满电时用作电源

Guru**** 2588975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444765/bq25756-using-as-a-source-when-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好、TI:

快速提问、即使在充电阶段结束时、我也希望降压/升压充电器继续为我的电路供电。

我将打开电池充电 FET、电路消耗约为30 -60mA、因此低于最小 Iterm 值。

是否有办法在 CV 模式下禁用充电功能并切换到电源模式? 我能想到几种方法来欺骗充电器、使其认为充电还没有结束、但有没有更好的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、您好!

    在系统负载连接到电池的情况下、我建议禁用 REG0x14[3]中的端接。  转换器继续在 VREG 上调节电池、但在充电电流达到 ITERM 后不会关闭转换器。  请记住、转换器不再报告充电完成。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、谢谢您、我来试试。