This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:适用于逆变器(UPS)的 DC/DC 推挽式转换器设计

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2, UCC28251, UCC28951, UCC28950, LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444208/ucc28251-dc-dc-push-pull-converter-design-for-an-inverter-ups

器件型号:UCC28251
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951UCC28950、UCC2808A-2、 LM25037

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计一个1kW 直流/直流转换器、其输出将用于正弦 PWM 全桥逆变器。

我的转换器级规格:

  • 输入电压:24V 直流(2节串联铅酸电池、每个为9Ah)
  • 输出电压:400V 直流
  • 输出电流:最大值2.5A
  • 开关 频率(每个通道):100kHz
  • 输出整流级将是全桥整流。

对于这种设计、我需要选择 UCC28251等控制器。 但是、我不确定此 IC 是否能够满足这些要求。 您能确认吗?

如果无法做到、您能告诉我另一个可以处理它的 IC 吗?

提前感谢

此致

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于400V 输入电压和1kW 等高功率、通常使用 UCC28950或 UCC28951、而这些器件具有主从功能、因此、您可以使用两个此类器件使功率加倍500W、从而有助于此高功率设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生

    首先,非常感谢您的答复。

    我的输入是24Vin、而不是400Vin

    我想利用推挽式拓扑来实现此电路。 如您所知、UCC28950/1是 PSFB。

    因此、我仍在等待推挽式拓扑的控制器建议。 如果您有任何疑问、我很乐意被告知。 否则、您可以关闭线程。

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    推挽式、UCC2808A-2或 LM25037。 24Vin、1kW 太高而无法使用推挽式、但如果您愿意、也可以使用。 UCC28251也可以在有同样问题的情况下使用。

    UCC28950或 UCC28951可置于次级侧、这是用于处理1kW 400Vo 的另一项功能。

    但是、您可以选择使用哪个和处理可能的挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生

    非常感谢您的建议。

    我还想问您一个您建议在次级侧使用 UCC28950/1来获得交流电压的问题。

    你可能会发现这个问题奇怪,抱歉缺乏知识。

    再次感谢您的帮助。

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不适合直接用于次级侧交流-我认为24V 转换为直流中的中间高电压、然后是直流转交流。 我将重点放在单相 PWM 转换器中不容易实现的最大功率1kW、例如在输入电压为24V 且单相高电流非常具有挑战性的初级侧、推挽式转换器中的最大功率为1kW。

    我提供了推挽式器件的器件型号以及我的建议和问题、便于您决定如何迁移。