This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603输出电压生成作为输入。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444900/tpsm63603-tpsm63603-output-voltage-generation-as-input

器件型号:TPSM63603

工具与软件:

我们可以使用 TPSM63603将   Vout 生成为  Vin 吗?  例如、我们想从7.4V 输入电压生成7.4 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Vin 等于 Vout 的情况下使用降压转换器时、将会有压降(几百 mV)。 因此您不会得到恰好为7.4V 的输出。 您要寻找的应用是什么?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我们需要使用 TPSM63603   从7.4V 的电池电压生成7.4V 电压。 为此、 我使用了 TPSM6360x 快速入门工具- revA

     以检查 效率。

    附加了我从该结果中得到的结果。 效率 即将达到65%。 这意味着功率耗散最高可达10W。  

     

    除此之外、  在上述条件下、它将需要的占空比是多少。

     

     请告诉我 在以下情况下使用 TPSM63603时存在的问题

    1. Vin =7.4v、Vout =7.4v
    2. Vin =7Vv、Vout =7.4v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压转换器只能降压电压、 输入电压 应高于输出电压。 如果 Vin 接近 Vout、该器件进入低压降运行状态、在低压降运行状态下、Vout 跟随 Vin 以几百微伏的压降。

    在您提到的第一种情况下、输出电压将略低于7.4V、在第二种情况下、输出电压将略低于7V。 要从7.4V 获取7.4V 电压、您可以查看我们的降压/升压 器件。

    此致、

    Niranjan