This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:背光驱动器选择帮助

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441812/tps61043-backlight-driver-selection-help

器件型号:TPS61043
Thread 中讨论的其他器件:TPS61169

工具与软件:

您好!

从事需要为 LCD 显示屏背光供电的消费类电子产品客户设计。 显示屏并联了6个120mA、从而在背光下产生3.3 +/- 0.2V 的 Vforward 并具有最大 LED 规格。 目标是能够直接使用产品电池为驱动器供电、该电池是2节串联1.5V 碱性 AA 电池、用于提供额定3V 电源。

第一个原型使用 由3.3V 稳压电源轨供电的 TPS61169驱动器、但此设计效果不佳、因为可实现的最低亮度高于所需亮度。 因此、我们需要选择另一个驱动器、我正在寻找建议。

 TPS61043是否可以用于此应用? 我怀疑这意味着我需要将 LED 电流限制为60mA、因为通过 Q2的"LED 开关电流最大值"被限制为60mA? 是否有更好的驱动器替代方案? 我还想从稳压3.3V 电压轨中移除背光驱动器、因为它会导致此3.3V 电压轨上的应力比预期更大。

这是定制的显示屏、因此我们还可以选择让显示屏制造商总共连接6个串联的背光60mA、或者如果这样可以更轻松地选择驱动器、也可以选择使用两串(3个串联的 LED)的组合、以获得9.9V +/- 0.6V/LED 规格?

谢谢
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果6个 LED 可以串联、则可以使用 TPS61169。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢,只是双回声。。。。 TPS61169的输入电压最小值为2.7V、欠压锁定最大值为2.3V 在6个串联 LED 的情况下、是否可以直接使用两节标准碱性 AA 电池供电?

    此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否知道您使用的 AA 电池的最低电压是多少? 如果该器件高于 UVLO 阈值、则可以使用。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    两节串联的 AA 电池的能量可以一直降到2.0V、因此 将 TPS61169直接连接到电池时、这将是在电池电量不足时第一个停止工作的功能。 同样、出于这个原因 、我观察了 TPS61043、它具有1.8V 的输入电压、如果使用 TPS61043、可能不需要改变显示屏来串联 LED。

     与  TPS61043相比、TPS61169和串联 LED 是否具有优势? 我想、或许可以将这些 LED 与 TPS61043组合成两个灯串、每个灯串包含3个 LED、从而实现一种能够一直工作到电池完全放电的解决方案。

    谢谢
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果将 60mA 分别放在两个灯串中、配置将是9.9V +/- 0.6V/2*LED?  问题是 TPS61043的开关电流限值为320mA@min。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    因此、将每个20mA I 3.3V/LED 配置为两个(max)灯串(每串3个)应该是9.9V 和2* 20mA = 40mA (max)。 不过、我不需要全亮度、如果有助于、我们可以将驱动器上的电流限制(Rs)配置为低于 LED 可以处理的最大值?

     在这种情况下、TPS61043的开关电流限制是否仍然是一个问题?

    此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我会说、对于大多数芯片、它都很好。

    ~考虑以下最坏情况、320mA 电流限制可能仅导致 LED 电流高达2 μ A 33mA。 您可以接受吗?

    • VIN = 2V
    • VOUT = 10.5V
    • L = 22uH
    • Fsw = 500kHz
    • Isw = 320mA
    • 效率= 70%

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是、33mA 是可接受的最大电流(~每串16.5mA /LED)。 现在、最后一个问题:

    使用 TPS61043、我还可以将所有 LED 保持为并联状态(电流显示配置)、以便 LED 特性为 3.3V +/- 0.2V、接下来我们假设100mA (6 ~16.5mA)最大电流是多少? 或者、由于驱动器内部的调节、重新排列显示屏中的 LED 仍然是首选吗?

     TPS61043上的 Vin 范围为2V (min)至3.1V (max)。

    谢谢
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    从理论上讲、这也是可以接受的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们设计并订购了用于评估采用  TPS61043的解决方案的原型