This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:SW 引脚与 GND 短接时器件损坏

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441668/tps61022-device-damaged-with-sw-pin-shorted-with-gnd

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS61002

工具与软件:

产品:USB 电源。

电源:4V (电池)

问题:器件 TPS61002在测试期间始终损坏、尤其是在加电/断电(再循环、加电和断电、使用电源测试)负载3A 的情况下更容易损坏。

        症状是 SW 引脚与 GND 短路。

通道:  

我们曾尝试将电感器调整为1uH、但问题仍然存在。

布局:  

问题:

1. 布局有问题吗?

2.如果 SW 上的尖峰电压超过7V、是否会给设备带来风险? 有什么想法可以消除或降低尖峰电压? 实际上、我们试图调整电感器、RC 电路的参数、并在这里添加更多电容器、似乎并没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    什么 类型的 损坏? 因为我从波形中看到、开关波形是正常的。 此外,关于尖峰,它是交流,你可以放大,以查看在高尖峰期间的时间持续时间?

    关于布局,你能给我发送原始文件,这样我就更容易有一个完整的图片和它的细致的视图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、Nini。

    该故障是 SW 引脚与 GND 短路、换句话说、内部开关 MOSFET 损坏、漏极对源极短路。

    然后是尖峰、附加了放大图片以供参考。

    和附加的布局原始文件:

    e2e.ti.com/.../USB-power-source-Pcb-Rev-01.PcbDoc

    另连接了 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    SW 尖峰正常、仍具有最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、在测试过程中、器件始终会损坏。

    布局怎么样? 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将原始文件发送给我吗、以便我放大以查看它吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    原始文件的链接高于 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在今天对其进行研究并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nini ,期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam、

    我已经对布局进行了研究。 它经过了适当的排列和设计。 开关节点波形是可以的、我认为造成损坏的布局或尖峰是不会的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nini 的确认、

    但应用中的器件总是损坏的、您能给我们什么改进建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须从原理图和布局的角度看、所有内容似乎都正确。 我认为、也许您应该检查良好单元和故障单元之间的输入或输出区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们构建了7个 PCBA、它们都在测试期间损坏、所有这些都是 SW 引脚与 GND 短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将其中一个电路板运送给我进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于所有电路板都已损坏、接下来如何向您寄送故障电路板?

    和 BTW、请与我分享您的地址。 谢谢尼尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会私下告诉您有关地址的信息。