This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:反并联二极管设计问题

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444561/ucc28950-anti-parallel-diode-design-issue

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!  

我正在设计一个280W PSFB 转换器、其输入为18-50V、可以实现28V 输出。 在测试原型时、我注意到 使用 UCC27714EVM-551 (修订版 A)(TI.com)的评估板中的2个反向并联二极管(D2和 D9) 消耗过多功率。  

该电源来自匀场电感器和变压器(匀场为470nH)、但我无法找到解决该问题的方法。 我应该尝试更改选项卡集还是电流检测调节? 此外、这2个二极管的设计并未包含在数据表、应用手册或 Excel 设计表中。   

您是否对如何解决我的问题有任何意见?

提前感谢、

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

     您的查询正在审核中、已添加到队列中。 我明天会回复你。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我假设您准备了正确的原理图。

    DCM 模式下、钳位二极管上的应力增大。 钳位二极管的峰值电流随着整流器二极管和钳位二极管的结电容而增大。 最差情况是高输入电压情况。

    建议在整流器侧和钳位二极管上使用超快、"低反向恢复"二极管。

    此致
    Hemanth