This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:电源或 IC、用于设计具有2个输出的电源(参考设计 IC UCC28704)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444563/ucc28704-power-supply-or-ic-to-design-power-supply-having-2-outputs-reference-design-ic-ucc28704

器件型号:UCC28704

工具与软件:

您好、先生、   

我们正在寻找一个电源或任何 IC ,我们可以使用它来设计具有以下规格的电源:
1.输入电压范围:90 - 528VAC 或100 - 745VDC
2.输出:O/P1:5V/1Amp
O/P2:5V/0.2A
3.隔离:是的
4.输出电压精度:+/-2.5%
5.纹波和噪声:100~180 μ V
6.工作温度:-40 ~+85度

参考 IC:UCC28704

请向我们推荐合适的电源或 IC、变压器。

谢谢、此致

Aditya Mene.