This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:非 VIPPO 设计中的屏蔽和屏蔽牧师问题。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442188/tps25982-soldermask-and-pastemask-issues-in-non-vippo-design

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具与软件:

大家好!
我们与 Fab 公司合作时、遇到了封装的阻焊层和焊膏问题、该焊层是根据数据表中推荐的封装构建的。

目前、我们  为该设计应用非 VIPPO。 因此、所有过孔都将使用阻焊层插入、包括 FET SMD 焊盘上的过孔。

下图显示了一些绿点的阻焊层、它将被放置在 SMD 焊盘上。

我们已修改了 FET 的阻焊层以通过插塞处理来适应。 但是、对于 pastemask 设计、我们会混淆两个选项:  

  • OP1:按照数据表中推荐的那样放置焊膏将导致焊料被通孔的焊层阻隔(上图中的绿色点)堵塞、这是由于降低了焊膏率、并且可能会引起热问题。

  • OP2:修改 pastemask 以避免过孔的阻焊层、并提高 pastemask 比率。
详细信息请参阅下表。

我们有2个不同的 pastemask 设计的数据库:

  1. Plugged_Original_Pastemask:FET 采用 经过修改的 过孔  阻焊层设计、并采用原始焊锡膏阻焊层作为制造商的建议
  2. Plugged_Modified_Pastemask:FET 在设计中采用了  针对插入过孔的修改的焊  锡膏掩码、并使用修改的焊 锡膏掩码来消除焊锡膏掩码点并提高焊锡膏率。

该设计的链接

MFG1

MFG1_PART

修改了阻焊层

Plugged_Original_Pastemask

Plugged_Modified_Pastemask

IC 电流监控器5% 24VQFN 德州仪器(TI) TPS259824ONRGER

如果存在任何问题或潜在风险、您可以帮助我们审查并向我们提供建议吗?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您发送编修!

    我会在下周中旬查看并回来。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。  

    你对这个问题有什么评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将共享我们的 EVM 文件 TPS25983器件。 该器件与 TPS25982是 P2P、因此这些文件应该仍然可以在本例中提供帮助。 我希望他们能够解决这个问题。 如果有任何后续问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../TPS25983EVM_5F00_without-TI-logo.zip

    此致、
    Arush