This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:低输出电压应用

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443568/lp8556-lower-output-voltage-application

器件型号:LP8556

工具与软件:

您好、TI:

我正在尝试为 TFT 屏幕背光供电。 用于背光的 LED 并联、这需要3.3V 的正向电压和1.2A 的总电流。

是否有可能将 LP8556输出电压降至3.3V? 如果不是、您能否建议替代方法或推荐适合此应用的其他元件(必须进行 I2C 控制)?

提前感谢您!

此致、

Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    并联多少个 LED? 您是否需要多通道 LED 驱动器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8个 LED 以并联方式连接(所有阳极均连接至同一引脚、各个阴极连接则单独连接)。 无需使用多渠道、 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    输入电压范围是多少? 您是否会考虑使用降压 LED 驱动器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 或5V。 我愿意使用所有与 I2S 兼容的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    可以将3.3V VIN 与 LP8556一起使用。

    BR

    Patrick