This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202HEVM-716:输入范围为5V~20V。 输出电压为4.5V。 是否可以使用该 TPS54202HEVM? 根据 EVM 数据、它是8V~28V、因此我需要检查。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS54202H, TPS54202, TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444059/tps54202hevm-716-i-have-an-input-range-of-5v-20v-the-output-voltage-is-4-5v-is-it-possible-to-use-this-tps54202hevm-according-to-the-evm-data-it-is-8v-28v-so-i-need-to-check

器件型号:TPS54202HEVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54202HTPS54202、TPS25730

工具与软件:

我的输入范围是5V~20V。 输出电压为4.5V。 是否可以使用该 TPS54202HEVM? 根据 EVM 数据、它是8V~28V、因此我需要检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、申

    您可以使用 TPS54202从 Vin=5V~20V 生成4.5V 电压。  TPS54202H Vin 的工作电压范围为4.2V~28V。  

    但是、由于 Vout 设置为5V、当 Vin 低于或等于5V 时、该器件以最大占空比运行、且 Vo 略低于 Vin。

    能否介绍一下您的应用是什么以及输入电压范围是多少?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Gui He

    我将使用 USB PD 受电方(TPS25730)。 接下来、我将使用 TPS54202输出4.5V 电压。 TPS25730~电压为5 μ V 20V、因此我将使用 TPS54202。 使用降压/升压比较好、但比较昂贵。 电路中使用的电源为(3.3V LDO、1.8V LDO、USB 转串行 VBUS、用于4.5V)、负载电流约为300mA。 您对 TPS54202的选择有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    TPS54202 是满足5V 至10V、300mA 应用需求的理想选择。 它具有良好的效率和成本效益。  

    另外、如果您想在轻负载条件下(如0.001A)实现更高的效率 、可以查看 TPS62932、其为30V、2A 且具有可编程 Fsw。

    谢谢、此致。