This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:帮助、需要像 TPS61240DRVT 一样的升压电源转换器(相同的外壳和引脚)、但需要更多功率。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444695/tps61240-help-need-step-up-power-converter-same-as-tps61240drvt-same-housing-and-pinning-with-more-power

器件型号:TPS61240

工具与软件:

您好!

帮助,需要像 TPS61240DRVT 一样的升压电源转换器(相同外壳和引脚)更多的功率。

我不能更改 PCB、但需要更多的450mA!

是否有具有相同外壳和引脚的可用 IC?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TPS61240没有引脚对引脚器件。

    此致、

    Travis