This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:线路调节

Guru**** 2510055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444348/tpsm82816-line-regulation

器件型号:TPSM82816

工具与软件:

尊敬的专家:

在线路调节中、我们应该考虑什么值?
是否有一个与 D/S 中第8页所述的"负载调节"类似的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对此器件的线性调整率没有值。 但是、当为输入使用22μF 电容器时(如8.2.2.3中所述)、这对于大多数应用来说已经足够了。

    您的应用有哪些要求?

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢您的答复!

    我们知道 TPSM82816没有用于线路调节的值。

    我们正在考虑使用一种电路来监控 TPSM82816的 Vout。
    为了设置阈值、我们需要精确的 Vout 偏差。