This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:为 TWS 充电

Guru**** 2379440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444745/bq25619-charging-for-tws

器件型号:BQ25619

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在测试过程中、我发现 BQ25169使用弱电源对外壳充电。

假定 USB 只为200mA 供电、而耳机需要300mA、那么芯片还会为充电盒充电、还是只为耳机充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    请分享充电盒和耳机的充电器连接图。 如果耳机在 PMID 上、这基本上是直接连接到 VBUS、那么系统将在电池充电前获得剩余电量。

    此致、

    Wyatt Keller