This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:储能安全标准

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1, BQ79616, BQ79600-Q1, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444675/bq79616-q1-safety-standards-for-energy-storage

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1、BQ79631-Q1 、BQ79616

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要确认 BQ79631-Q1 + BQ79616-Q1 + BQ79600-Q1的解决方案是否符合"VDE -AR-E 2510-50"的安全标准。 或者、我们能否通过改进电路设计来满足此标准?

此外、您可以提供相关文档和功能安全代码来认证系统功能安全吗? 谢谢。  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按以下方式上传"VDE -AR-E 2510-50"

    e2e.ti.com/.../VDE-_2D00_AR_2D00_E-2510_2D00_50.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    通读这份文件需要四份文件中的一份进行风险评估。 BQ79616的 FMEDA 负责风险评估。 在 IEC62380版本中、它介绍了 ISO26262的计算。 ISO26262是直接指定为可接受的风险评估文档。 因此、BQ79616应满足 VDE-AR-E 2510-50要求。

    此致、

    David Ray