This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:正确连接 BIAS 引脚

Guru**** 2503185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444702/lm706a0-proper-connection-of-bias-pin

器件型号:LM706A0

工具与软件:

您好!

我使用 webench 电源设计工具生成一份适用于3.3V/6A 输出(具有最高效率)的原理图。

它生成了一个与可调输出电压配置匹配的原理图。

根据 webench 设计、BIAS 引脚应连接到 GND。
根据 LM706A0的数据表、若要实现可调输出电压配置、应将其连接到 VOUT 引脚。

我应该关注哪个来源?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    如果输出小于5V、BIAS 引脚应连接到 GND。 如果输出电压为5V 且大于但不高于30V、则 BIAS 引脚可以连接到输出电压。 LM 70XX0-Q1快速入门计算器 也可以显示不同场景下 BIAS 引脚的连接。  

    本