This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:设计帮助

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443801/ucc28742-design-help

器件型号:UCC28742

工具与软件:

此器件的数据表似乎指示在以下情况下会出现最大功率点: 
- IC 产生的
峰值电压为770mV (数据表上的 Vcst (max))和
–当
频率为105kHz 时

尽管我下载的设计工作表似乎表明
最大频率为80kHz。
我填写了设计工作表、但不清楚我的设计是否会产生所需的输出、或者是否存在任何其他问题。 
设计工作表中有几个地方的文本为红色、但我看不到任何具体相关的值。

有人能仔细检查一下这个问题、然后告诉我设计工作表是否有问题吗?

sluc652b.xlsx

谢谢!
Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    请给我们几天来检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您联系我们。 我会替宁在他不在的情况下替他买单、一旦他们回到办公室、他们就会接管。

    我认为、如 Excel 计算器中所述、使用此器件进行设计将是安全的。

    红色单元格正常、这些看起来位于所需输出 OVP 点附近。 这很好。

    此致、

    Harish