This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:'ILIM'引脚在哪里?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444364/bq25611d-where-is-the-ilim-pin

器件型号:BQ25611D

工具与软件:

您好!

在数据表"9.3.3.3.1 D+/D–检测设置输入电流限制"中、其中显示该器件

如果检测到适配器未知、则输入电流限值由 ILIM 引脚设置为0.5A。

在‘"ILIM"引脚的位置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个拼写错误、没有 ILIM 引脚、未知适配器将默认为500 mA 输入电流限制。

    此致、

    Mike Emanuel