This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:软启动时间

Guru**** 2815325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231, TPS56C215, TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442464/tps56c215-soft-start-time

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件:TPS56C231、、 TPS56C230

工具与软件:

我们在其中一个项目中使用了 IR3475MTRPBF。 现在、IC 已经停产、我们已经为该应用搜索了 TPS56C215RNNR。

我的问题是 TPS56C215RNNR 的最短软启动时间是多少。 我们是否可以在 SS 引脚上使用 CSS= 5nF 的电容器将软启动时间设置为0.5ms。

是否有任何其他 IC 可用于替代符合相同要求的 IR3475MTRPBF。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parul:

    是的、该器件会跟踪内部软启动电压或外部软启动电压中的较低者作为基准、因此使用5nF 时、您应该会看到0.5ms 的软启动时间。 您是否需要高于18V 的输入电压? 如果没有、则 TPS56C215、TPS56C230和 TPS56C231是不错的选择。 请告诉我是否需要在器件上显示任何特定功能、以便我可以更深入地查看。

    谢谢!
    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉 Parul。 再次查看后、所有这些器件的最小软启动时间均为1ms。 如果您想缩短 SS 时间、则需要考虑其他器件。 如果是这种情况、请告诉我需要什么要求/功能、以便我能够查看选项。  

    谢谢!

    Amod