This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:应用设计咨询

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444505/ucc28c42-application-design-consulting

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在使用 UCC28C42设计具有宽输入电压的降压电路。 输入电压为直流20-300V、输出电压为12V 3A。 我们想使用初级辅助绕组作为反馈。 我们设计的原理图如下所示。 在测试过程中、芯片损坏。 我们想知道如何实现这个主要反馈并提供一些设计建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路显示 VDD 通过 R22和 R25连接到150V、总电阻为20k。 VDD abs max = 20V、因此 正常运行时流入 VDD 的电流约为3mA、因此当 Vin > 80V、VDD > 20V 时、然后> abs max VDD、这可能是损坏 IC 的原因。

    一种典型的设计是增加 R22和 R25、使其仅在最低输入电压下提供启动电流0.1mA、但您的输入电压具有较宽的范围(最低20V)、因此在您的情况下、似乎需要在 VDD 和 GND 之间添加一个外部齐纳二极管、以将电压钳制在16V 和20V 之间、从而将 VDD 限制在其绝对最大值以下 您可以尝试这样做、看看问题是否可以解决。