This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:在2个电路中使用1个器件?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444486/lm5146-use-1-device-for-2-circuits

器件型号:LM5146

工具与软件:

团队成员、您好!

是否可以对2个电路使用1个 LM5146?

换句话说、是否可以将2个 FET 连接到 HO 和 LO?
我的客户想要1个控制器来控制2个相同的直流/直流电路。

据我所知、每个 FET 的驱动电流将是一半、会增加开关损耗。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    并联 FET 是一种常见的做法(以降低导通损耗和改善热性能)- 这应该不是问题。 我希望了解的是、客户计划如何从输出中获取反馈?  

    单输出-多负载是一种常见配置、但我不太确定刚才提及的配置。 您能否 在此处分享有关应用的更多详细信息?

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru-San、

    感谢您发送编修。

    有关配置、请参阅下图。
    LM5146是否用于2路相同的输出(如下所示)?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我认为负载调节和故障条件是一项挑战。 如果两个输出的负载要求存在很大差异、则负载调节会很差。  

    此实施背后的动机是什么?  

    如果是隔离同一电源轨上的两个负载-那么负载开关/高侧开关等更简单的解决方案可能更合适。

    谢谢!

    此致、

    Taru