This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:用于平均电感器电流限制的 ILIM

Guru**** 2589065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444304/tps552882-q1-ilim-for-average-inductor-current-limit

器件型号:TPS552882-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想确认 ILIM 特性。 在数据表中、其指出 ILIM 表示"平均"电感器电流限制。

如果我们在降压模式下运行、这意味着如果我们忽略电感器纹波、电感器电流应该与 Iout 相同。

那么、我可以说降压模式下的 IAVG_LIMIT 为 Iout_avg 吗? 我们不需要关心 ILIM 的 I_inductor 峰值、正确吗?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您联系我们。  

    1.降压模式下、电感的平均电流等于输出电流、所以输出电流不会超过电感的平均电流限值。 同时、仍然具有输出电流限制功能。 请参阅第7.3.12章。 输出电流限制值等于50mV/Rsns。 如果 Rsns 等于10欧姆、则输出电流限制值等于50m/10m=5A。 平均电感器电流限制 和输出电流限制是"或"关系。 因此、我认为我们不能简单地说" 降压模式下的 IAVG_LIMIT 为 Iout_avg"

    2.仍然存在峰值电流限制。 在某些瞬态情况下、可能会触发峰值电流限值。 我们也需要考虑它。

    此致、

    Mulin