This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:可变输出电压和补偿网络

Guru**** 2534080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444050/lm5156-q1-variable-output-voltage-and-compensation-network

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155TL431

工具与软件:

您好!

我目前正在设计隔离型反激式转换器、并且已经查看了 关于 LM5155的 SNVA866A 应用手册。

我想探讨使用隔离式放大器代替光晶体管进行反馈的问题。

此外、我需要调节转换器的输出电压、并考虑 SNVAA33中概述的电流注入方法

您能否说明 FB 引脚连接到 GND 时 LM5155的行为?

此外、如何使用 COMP 引脚修改输出电压?

感谢您的支持!

此致、

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    感谢您的咨询。

    [quote userid="625758" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444050/lm5156-q1-variable-output-voltage-and-compensation-network 能否澄清一下 FB 引脚连接到 GND 时 LM5155的行为?

    随后、内部 OTA 将被"禁用"。 向 COMP 引脚提供最大电流。

    [报价 userid="625758" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444050/lm5156-q1-variable-output-voltage-and-compensation-network 此外、如何使用 COMP 引脚修改输出电压?

    COMP 引脚的值设置占空比。 因此、通过影响它、您还可以设置输出电压。

    如果您在 COMP 之前使用误差信号放大器、则上述方法同样适用。 因此、对于标准隔离型反激式(具有光耦合器)、您必须将此方法应用于 TL431。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的快速响应。

    我计划使用误差放大器来实现隔离、该放大器可监控输出电压、将其输出连接到 COMP 引脚以进行补偿。

    该方法使我能够通过将电流注入误差放大器的分压器来控制输出电压。

    但是、我不确定这个设置的补偿计算。

    能否详细说明如何计算 Rcomp 和 Ccomp?

    我还附上了一张图片以澄清我的请求。

    感谢您的帮助!

    此致、
    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    补偿值取决于功率级、您使用的误差放大器以及 IC 的一些参数。

    我建议通读以下文档: https://www.ti.com/video/5099090674001 

    您可以下载视频说明中的白皮书。 如果您还有其他问题、请随时提问。

    此致

    Moritz