This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:如果要使用电阻器作为负载、如何设置 EVM?

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444014/tps1685evm-how-to-set-up-the-evm-if-i-would-like-to-use-resistors-as-load

器件型号:TPS1685EVM

工具与软件:

你(们)好

我想使用电阻器作为 TPS1685EVM 测试的负载、但当电流超过600 mA 时输出无法良好。  另一方面、如果我使用电子负载作为负载进行测试、则测试正常。

故障情况如下所示。 (红色信号为 dVdT、黄色为输出、蓝色为输入、绿色为电流。)  

非常感谢

祝你一切顺利

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您使用的电阻值是多少?

    此致  

    1. Kunal Goel