This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:关于 TVS 和 IEC 61000-4-2测试问题。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444007/tps1663-about-tvs-and-iec-61000-4-2-test-question

器件型号:TPS1663

工具与软件:

嗨、团队:

IEC 61000-4-2接触放电的静电曲线时间将最短为 ns。 同时、我不想在输入侧 TVS 被激活时切断负载功率、

否则、它将不符合规范。
因此、我想询问您是否做过类似的测试、或者对电路外部器件的组合有何建议? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您在输出端放置大容量电容器、该电容器可以在短时间内提供能量。

    在 TVS 开启时、我没有看到任何支持负载的工作原理。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    该应用是风扇驱动器、因此很难设计大容量电容器作为输出。

    所以 OVP 设置点需要高于 TVS 钳位电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、您可以使 OVP 触发点保持高于钳位电压。