This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:LM25143设计查询

Guru**** 2414190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM25143, LM25143-Q1, LM5143, LM25137F-Q1-EVM5D3, LM5137F-Q1, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429662/lm25143-lm25143-design-inquiry

器件型号:LM25143
Thread 中讨论的其他器件:LM5143LM25137F-Q1-EVM5D3LM5137F-Q1、LM5176、 LM5177

工具与软件:

大家好、我是 Noh Hyun-kyu。

我回复了您的电子邮件 tjhyunkyu@nate.com、因此我将回复您公司的电子邮件。

我会就具体情况作出解释。

当前设计规格用于配置3.3V 输出和64A 输出电流。

LM25143作为控制器使用、我将根据外部开关和电感器配置继续进行设计。

然而、我知道 LM25143具有热设计电流(TDC)和电气设计电流(EDC)。 是否没有每一项都有最大电流规格?

此外、Web Bench 上 LM25143的最大电流为40A。 40A TDC? EDC?

我想在设计中采用 LM25143作为标准、确保散热器件没有问题。

有一个使用两相降压转换器进行设计的示例、但我想知道是否可以使用64A 或更高的输出电流对其进行配置。

1) 1)是否可以使用 LM25143 1ea (两相降压转换器)设计3.3V、64A 输出规格?

2) 2)使用 LM25143 2ea (多相单输出交错)使用3.3V、64A 进行设计是否是最佳选择?

3) 3)哪里可以找到使用 LM21543 2ea 进行设计的示例? 我能否用与使用1ea 进行设计相同的方法进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    电流能力取决于功率级元件、而不是控制器本身。 对于3.3V/64A、我建议至少使用两相。 使用40V FET 时可实现32A/相、但不适用于高环境温度。 是否可以进行强制冷却?

    我建议使用快速入门计算器来帮助选择器件: https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC。

    PS:请参阅有关四相设计的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/snva870

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有强制冷却装置。 我担心组件产生的热量。

    1) 1) LM25143设置为 Webench 上的最大电流。 将其设计为功率级元件肯定没问题吗? 是否应该选择高规格 FET? 您是否有可能设计高达70A 的电流?

    2) 2)将其设计为适用于3.3V 64A 的四相是否是最佳选择?

    3)我也有一个新的问题。 您能否推荐规格为28V 40A 的控制器?

    我需要详细的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键问题是输入电压是多少、因为这决定了您是使用40V、60V 还是80V FET。 如果您使用40V FET、则在400kHz 下每相20A 相对容易实现(请参阅以下 EVM 示例: https://www.ti.com/tool/LM25137F-Q1-EVM5D3)。  

    对于64A 负载、除非电流只是短期瞬态、否则两个相位可能不够。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流输入功率为28V。

    输出为3.3V 64A、过流保护为75A。 然后、电流必须增加到最大值75A 才能继续测试。

    1)您首先说过、电流由 FET 或电感器外设元件决定、因为 LM25143是控制器。 但是、您给出了一个模糊的答案、即2个相位可能不够、除非是短期瞬态电流。 当然、您询问的是正常电流状态。 您最好能回答。

    2) 2)我是否需要设计一个四相电路来使用3.3V 64A 作为输出? 请告诉我最大电流是多少。 另外、请告诉我是否可以设计四相电路以及如何对其进行详细设计。

    四相设计: www.ti.com/.../snva870 该地址是设计数据。

    www.ti.com/.../LM5143DESIGN-CALC 此地址是两相的设计公式。

    我想看看四相的设计公式。 它的设计与两相相同吗?

    3)热设计电流(TDC )和电气设计电流(GDC )有何区别?在设计时,如果没有强制冷却,应该在哪里调整? 两相和四相的热设计电流和电气设计电流分别是多少?

    我需要详细的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    如果 Vin-max 为28V、则可以使用配有40V FET 的 LM25143-Q1。 两相电流为32A/相、有些高、但应该是可能的。 了解一下该 EVM -它的电压为5V、电流为20A (也可配置为5V/40A 单输出): https://www.ti.com/tool/LM25137F-Q1-EVM5D3

    请注意、LM5143快速入门计算器可实现两相、三相或四相。 实际上要归结为功率元件的热性能。 EDC 对应于最大电流规格、并影响电感器的电流额定值、电流限制设定值等 同时、TDC 是指在应用的特定环境温度和气流条件下可获得的电流。

    此处的最高温度规格是多少?您是否需要64A 的稳态电流?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) LM25137F-Q1-EVM5D3您提到的规格是否与 LM25143相同? 我计划使用 LM21543进行设计、但我是否应该将其更改为 LM21537?

    2) 2)我是否应该前往 TDC 稳定地使用3.3V 64A? 器件的内部温度在30℃ 附近。 在3.3V 64A 下工作时、我希望元件的最高结温约为65℃。 这是可行的吗? 理想散热是机械散热、不存在空气冷却或水冷却散热。

    3) 3)在正常条件下绝对需要64A。 输出 OCP 计划设置为大约74A。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. LM5137F-Q1是目前刚刚推出的器件(其他型号将于明年年初推出)。 此控制器系列与 LM (2) 5143非常相似。 无需更改、但您可以使用 EVM 作为电流功能的参考等

    2.您需要前往四个相位以实现64A、从而确定 FET 结温至35°C 上升。

    3、是的,将 OCP 设置为满负荷的120-150%。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 3.3V 65A 可与 LM25143一起设计为四相、对吗?

    输入为28V、输出也是28V、35A 额定值、但我计划在45A 下实现 OCP。 是否有可以推荐的控制器或 PMIC? 很难找到。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,65A/4=16A/相应该没有问题。 查看产品文件夹中的四相设计应用手册。

    2.对于28Vin、28Vout (35A)、您需要使用四开关降压/升压转换器来调节 Vout = Vin、例如 LM5176或 LM5177。 或者、如果您可以从 Vin 到 Vout 的小幅下降、可以查看具有100%占空比能力的 LM5137F-Q1、该 LM5137F-Q1具有电荷泵、可使高侧 FET 100%导通。

    此致、

    TIM

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于28V 输入/28V 输出/36A 输出

    您建议的 LM5176在数据表上的最大电流为6A。 而 Web Bench 显示最大电流为25A。

    哪一个是正确的?? 如果其电流为25A、则无法满足36A 的要求、并且产品说明书上没有有关并行配置的信息。

    我可以将其与28V 36A 输出一起使用吗?或者您可以推荐其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定6A 的来源。 它是一个控制器、因此功率级组件决定了电流能力。

    36A 对于一个相位来说有很多、但它应该是可能的。 此应用的 Vin 范围是多少? 您可能需要为此提交一个专用的 E2E 帖子、以便将其定向到相应的团队。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入范围为24V ~ 32V、额定输入电压为28V。

    输出电压为28V、工作电流为36A。 该 IC 是控制器 IC、在 Web 工作台上、最大电流限制为25A。

    是否真的可以使用高于25A 的电流? 当40℃ 环境温度下的控制器 IC 的最大电流为36A 时、预计产生多大的热量?

    数据表中的所有信息和图形仅显示最大6A。 这是可以满足输出规格的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要降压/升压解决方案方面的帮助、请继续并提交另一个 E2E 请求-然后、系统会将该问题定向到正确的团队。