This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:驱动器未使用混合调光模式启动

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440532/tps922053-driver-not-starting-up-using-hybrid-dimming-mode

器件型号:TPS922053

工具与软件:

您好!

我正在评估 TPS922053DRRR;我正在使用我自己的电路。 FSET 中心频率配置为大约400kHz (56K 欧姆设置电阻器)、并在大约18V 的 LED 负载上测试(输入电压大于双倍)。 我设置了大约750mA 的 I_LED_FULL 范围(267m=欧姆感应电阻器)。 ADIM/HD 引脚接地以实现混合调光、并且我将1KHz (3V 逻辑) PWM 信号馈送到 EN/PWM 引脚。 如果需要、我可以详细说明其他细节。

我的电路无法启动。 我已经浏览了数据表的第13页和第14页、对于启动说明、我有一个特别的问题。 数据表在第13页和第14页指定了"调光模式启动"信号、并介绍了启动序列的两种情况。 我的第一个问题与这个"调光模式启动"信号的含义有关吗? 在本例中、由于我使用混合调光、这是否意味着向 EN/PWM 引脚提供的 PWM 信号不应在 Vin 升至 Vin-min 以上1ms 之前发送到驱动器 IC、或者这是否意味着内部(有点抽象)的"调光模式启动"状态直到 Vin 升至 Vin-min 以上1ms 之后才会出现?

换句话说、如果在用于触发 POR 的5us 最小 EN 启动信号之后立即启动 PWM 信号(或恒定高直流信号)、会发生什么情况? 或许更清晰地说、如果在高 POR 信号之前施加 PWM 信号、会发生什么情况?

我还应该说明一点、在热分析中、在本例中、我确实观察到 IC 振荡到125°C、然后在它尝试启动时不断降低(还有一些可闻噪声)。 这可能表明已达到热折返、但我也不排除这是由启动失败引起的还是引起的启动失败。 我之所以提到这一点、只是为了提供额外信息以便在深入了解时可以参考;我的主要问题在上文中提到、是关于了解数据表中所述的启动过程的;谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathon、您好!

    对于"调光模式开始"、请参阅此 E2E 常见问题解答([常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052如何从关断模式转换为混合调光模式? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)、然后查看是否可以让情况更清楚。 如果没有、我会向您解释。

    [quote userid="602954" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440532/tps922053-driver-not-starting-up-using-hybrid-dimming-mode 我还需要指出的是、在热分析中、我观察到 IC 震荡到125°C、然后在它尝试启动时不断降低(还有一点可闻噪声)。 这可能表明已达到热折返、但我也不排除这是由启动失败引起的还是引起的启动失败。 我仅将此作为额外信息提及以防有任何见解;我的主要问题在上文与了解数据表中所述的启动过程有关;谢谢、

    我认为基于您的应用条件、温升不是正常现象。 您能否提供原理图和 PCB 布局文档? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Steven、我给你发了一个私人信息。 无论得出何种结论、都可以张贴在这里;谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathon、您好!

    当然。 让我们继续讲述私人消息。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决了;我设计中的二极管反向放置。 翻转它们后、错误停止了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathon、您好!

    感谢您发送编修。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven