This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910FBEVM-526:在 ucc28910 EV 上使用的三相。 位置

Guru**** 2503545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444075/ucc28910fbevm-526-3-phase-using-on-ucc28910-ev-board

器件型号:UCC28910FBEVM-526
Thread 中讨论的其他器件:UCC28910

工具与软件:

您好!
我们的设计采用的结构通常位于 ucc28910开发板上、我们的开发板上馈入如下电路。

但我们器件的输入通常分3个阶段。 通过将此电路馈送到单相来获得5V 直流电。 我们现在需要的是使用三相桥式二极管进入这里的三相、并且即使有两相、也会将其超过一相。 但此处将会有10ms 的间隔、我们预测系统将不会工作。 我们知道 UCC28910的工作电压为85V 至265V。 这是否能够在这里的系统中正常工作、或者是否需要安装3个单独的桥式二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么会有10ms 的延迟。 您能详细说明一下吗?

    UCC28910可承受漏极上高达700V 的偏置电压。 85V 至265V 交流电压只是单相的典型范围、但并不一定意味着 UCC28910仅适用于单相交流电。