This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62914:WEBENCH Power Designer 中的效率曲线不同

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443762/tps62914-efficiency-curve-different-in-webench-power-designer

器件型号:TPS62914
主题中讨论的其他器件:LM62460

工具与软件:

您好!

我的用例是12V 输入和5V (最高4A)输出。 数据表中给出的效率与负载间的关系曲线(12V 输入、5V 输出、2.2MHz 开关)以及 WEBENCH 电源设计器关闭约5%。 数据表显示效率约为90%、WEBENCH 显示在4A 输出时效率约为96%。 我缺少什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。 请参阅数据表作为黄金标准、因为这是在 EVM 上测量的。  Webench 模型通常是良好的参考、但并不完美

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我想估计一下 1 MHz 开关的效率。 您能否推荐一种估算方法、因为 Webench 给我带来了错误结果? 或者、能否推荐具有正确 Webench 模型的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为美国的假期,我可以回到这个下周。 估算的理想方法是将数据表指标用作基准。 是否需要在1MHz 频率下使用5Vout 的原因? 这不是我们在 VOUT = 5V 时建议使用的 fsw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的错。 我 没有仔细查看数据表。 我浏览了在线目录、发现 LM62460 看起来更适合 我的应用。 感谢您的帮助!