This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:Q6、Q7、Q9功能

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442609/bq25731evm-q6-q7-q9-function

器件型号:BQ25731EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

什么是功能、下面的块

当 VBUS 降至3.2V 以下或升至26.8V 以上时、CHRG_OK 为低电平。 当 SYSOVP、SYSUVP、ACOC、TSHUT、BATOVP 之一 发生 BATOC 或强制转换器关闭故障时、CHRG_OK 置为低电平。

当 CHG_OK 为低电平时、Q10关闭、Q9A 和 Q9B 关闭。 主函数的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题、由于假日、我们本周的带宽有限、因此我的回复可能会延迟。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q7/Q6 -背对背输入保护 FET。  

    Q9/10-输入保护开启/关闭控制。 当 CHRG_OK 为低电平时、断开适配器电源。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢