This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444170/ucc2818-ucc2818

器件型号:UCC2818

工具与软件:

您好!

我将 UCC2818D 用于交流/直流转换器(300W)、但在电阻负载下效率仅为82%、您能告诉我如何提高效率吗? 我已附上先前情况的示意图、 请查阅 CS2319816号。

输入交流电压和交流电流波形在230VAC 和264VAC 且具有电阻负载时不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Balakrishna、  

    我找不到之前的案例 CS2319816。

    请在本主题中发布此设计的原理图文件。
    不分析原理图就很难猜测电流失真的原因和效率低下的原因。   

    您可以执行的一项操作是查找运行异常过热的组件。  它们的大小可能因所承受的应力而不正确。  

    此致、
    Ulrich