This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:需要更改 VHOT

Guru**** 2421430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444128/bq25172-want-to-change-vhot

器件型号:BQ25172

工具与软件:

团队成员、您好!

是否可以将 VHOT 更改为60℃?

它通常在数据表中为45℃。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    TS 功能旨在与103AT 热敏电阻配合使用。  如果您在下面的60C x I (TS_BIAS)下找到阻值为188mV 的不同热敏电阻、则它可能起作用。  但是冷值和冷值可能会熄灭。

    此致、

    Jeff