This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:校正采样电流

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440320/bq34z100-g1-correction-of-sample-current

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好

我的客户使用 BQ34Z100、他们 发现电量监测计电流会在 STANDBY 和 SHUTDOWN 模式下执行自动电流校准、并对采样电流进行概率校正、从而导致 SOC 偏置
我们期待收到对下列问题的答复:
1.自动电流校准功能是如何关闭的? 三个参数是什么? 它完全独立于上述总线低电平时间和死区

2.参考手册中提到的当前自动校准功能如下:执行睡眠前;同时执行 I2C 总线低电平时间要求 VSR 大于死区时间要求;如何避免在两种情况下进入自动校准状态
3.通过增大死区值,可以避免上述两种情况进入当前的自动校准,是否存在其他风险?

4.进行自校准时,会有内部短路 SNR/SNP ,我们在使用过程中,单个芯片有校准偏差,是否存在短路阻抗异常的可能性,是否有过类似的情况? 是否有任何方法可以核实这一点?