This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:需要有关 IC 选择的建议

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, ULQ2003A, TPL7407L, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442028/ulq2003a-q1-need-suggestion-with-ic-selection

器件型号:ULQ2003A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1ULQ2003ATPL7407LLM5060-Q1

工具与软件:

我们发现 ULQ2003AQDRQ1适合作为工作电压为28V DC 的继电器的低侧驱动器。但是 IC 的局限性没有提供短路保护、过流保护、欠压保护和过热保护。 请 为我们的应用建议相关的 IC 或 IC 的组合以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiranmayi:

    TI 没有任何具备增强保护功能的低侧开关。 您是否可以使用 TPS1H100-Q1等高侧开关? 您对工作电流和电流限制有哪些要求?

    如果尤其是需要低侧开关(或对继电器进行 PWM 高于1kHz)、我建议在继电器上游启用高侧开关以实现稳态保护、然后在下游启用 ULN 器件以实现快速 PWM 和感应能量耗散。

    其中的任何一项都能正常工作吗?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    每个继电器的工作电流为200mA、电压为32V (max)。 ILIM = 500mA。

    我们不对继电器进行 PWM 处理、而是由 MCU GPIO 使用位于继电器低侧的驱动器 IC ULQ2003A 进行高电平或低电平驱动。

    我们已经探索了上游选项中的高侧开关、但板上空间有限、因为需要驱动许多继电器。

    我们进一步了解了 TPL7407L、根据应用手册  SLLA352 可实现过流保护、但对过压没有任何意见。 如果可以建议任何此类 IC (汽车级)同时提供过流和过压保护、将会很有帮助。

    谢谢!

    Kiranmayi
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiranmayi:

    LM5060-Q1能否正常工作? 它是一种用于驱动外部 FET 的电子保险丝。 或者、请查看 此处的器件 、这些器件稍微复杂一些、但涵盖了所有必要的保护。

    或者、TPS4H000可用于驱动多个继电器、但缺少过压保护(这可以使用比较器或 电压监控器来实现)。

    其中的任何一种方法可行吗?

    谢谢!

    Patrick