This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:TPS65216直流/直流电感器和放大器;电容器最大值

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X, TMDXEVM438X-EPOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444258/tps65216-tps65216-dcdc-inductor-capacitor-max-values

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM438X-EPOS、TMDSEVM437X

工具与软件:

您好!
在数据表中、DCDC1和 DCDC2被描述为具有100µF 的最大输出电容、但是接受一个500µF 远程电容。
您能否详细说明该远程电容是多少? 是电路板上的总分布值吗?
由于 DCDC3和 DCDC4不具有这种特殊性且额定为100µF max、使用100µF 作为输出电容器 加100µF 作为远程电容器是否仍然好?  
BR


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

     由于美国的感恩节、TI E2E 设计支持论坛回复可能会在11月25日至12月2日之间延迟。 感谢您的耐心。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    是、最大输出电容100 μ F 是指紧邻输出引脚放置的局部电容。 而500uF"远程电容"值是指电源轨上的总电容、通常靠近被供电的 FPGA。

    对于 DCDC3和 DCDC4、本地电容限制是一样的、并且不应超过100uF。
    对于这些电源轨的远程电容没有严格定义的限制、但100uF 的远程电容可以。
    作为参考、 TMDSEVM437X 和 TMDXEVM438X-EPOS 评估套件设计在 DCDC4电源轨上具有大的远程电容、工作时不会出现任何问题。

    此致、  
    Sarah