This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:电源在双角色(拉电流和灌电流)配置下不工作

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, BQ25798EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443959/tps25751evm-power-source-does-not-work-in-dual-role-source-and-sink-configuration

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798EVMTPS25751

工具与软件:

我将 TPS25751EVM 与 BQ25798EVM 结合使用、以模拟电池供电的(智能手机充电)应用。

在 USBCPD_GPIO 中 Application_Customization_Tool、将配置设置为仅供电时、我可以为智能手机充电。 但是、当我将其设置为拉出和灌入电流时、我无法对其充电。

这是已知问题吗?

json 文件如下所示:

 "调查问卷"
  "器件""TPS25751"
  "toolBuildVersion""1.0.2"
  "答案"[
   null、
   0
   4
   4
   0
   0
   3
   0
   1
   1
   1
   0
   0
   0
   3
   0.05、
   0.04
   0.04
   0
  ]、
  "VendorID":"0000"
  "ProductID":"0000"
  "版本""1.0.0.2"
 }
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideharu:  

    感谢您联系我们!

    需要注意的几个方面:  

    • 仅拉电流配置利用 TPS2571的内部电源路径 PP5V (PP1)提供5V/3A  
    • DRP PPHV+BQ 配置利用 PD (PP3)从电池充电器提供高电压
    • 在 JSON 中、电池充电电压设置为3V。 电压低于 TPS25751EVM 上启用功率级所需的最小电压(7.5V)。  

    此致、  

    Aya Khedr