This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:有关仅在正向模式下运行此器件所需的设计更改的任何提示?

Guru**** 2537480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443748/bq25756-any-hints-on-the-design-changes-required-to-operate-this-part-in-forward-mode-only

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25820

工具与软件:

我打算为电池组设计一种升压转换太阳能充电器。

  1. 为了消除我的疑虑、我是否 正确地假设 它只能在正向模式下操作?
  2. 当我只需要在正向模式中进行升压转换时、你可以为我提供哪些关于额外开关门的提示? 我打算移除所有额外的组件、从而实现具有成本效益的 BOM

谢谢、

Ali Al-Sheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您与我们在此方面的合作。

    1. 是的、默认情况下、充电器将在正向模式下工作。
    2. 充电器将需要全部4个开关 FET 才能运行。 不过、4个 FET 不需要相同。 您可以使用成本更低的 FET 替换降压侧。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ethan。

    我们不需要降压操作。 我们在输入端有一个低压太阳能电池板、还有一个需要充电的高压电池组。 我们是否可以只安装最少的组件为电池组充电? (我们只需要升压转换和正向模式)

    多问:如果我要安装所有栅极、则会占用巨大的 PCB 空间和 BOM 成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您耐心等待。

    我们是否可以只安装最低限度的组件为电池组充电?

    充电器需要全部4个开关 FET 才能正常运行。 充电器使用全部4个 FET 来检测电感。

    我们有一个称为 BQ25820的纯降压充电器、但我们没有 BQ25756的纯升压版本。 我们有一 款仅升压充电器 BQ25883、但它不支持 BQ2575X 系列器件的相同功率级别

    此致、
    埃森·加洛韦