请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 主题中讨论的其他器件:BQ25820、
工具与软件:
我打算为电池组设计一种升压转换太阳能充电器。
- 为了消除我的疑虑、我是否 正确地假设 它只能在正向模式下操作?
- 当我只需要在正向模式中进行升压转换时、你可以为我提供哪些关于额外开关门的提示? 我打算移除所有额外的组件、从而实现具有成本效益的 BOM
谢谢、
Ali Al-Sheikh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Ali、
感谢您耐心等待。
我们是否可以只安装最低限度的组件为电池组充电?
充电器需要全部4个开关 FET 才能正常运行。 充电器使用全部4个 FET 来检测电感。
我们有一个称为 BQ25820的纯降压充电器、但我们没有 BQ25756的纯升压版本。 我们有一 款仅升压充电器 BQ25883、但它不支持 BQ2575X 系列器件的相同功率级别
此致、
埃森·加洛韦