主题中讨论的其他器件:ISOM8110、 LM431
工具与软件:
您好!
就 UCC256601 LLC 控制器而言、我需要隔离式 FB、这通常是通过光耦合器实现的、但我注意到 TI 有一些可用的光耦仿真器。
我一直在徘徊如何设计使用它们。 此外、我还不确定如何正确设置镜像的 FB 电流以及它应该如何在光耦合器/光耦仿真器中进行缩放。
THX 提前
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dietrich:
感谢您关注我们的光耦仿真器! 光耦仿真器设计为 P2P、在功能上与传统光耦合器等效。 您可以在 ISOM8110产品页面中找到大量应用手册、其中介绍了升级到非光隔离解决方案的优势。 此外、还请参阅 PMP23470参考设计| TI.com 、其中展示了反激式转换器反馈环路中的 ISOM8110。
我想指出的是、ISOM8110的 IF 最小值为700uA。 如果低于此范围、二极管仿真器将不导通、也不会发送信号。 对于 FB 电流非常小的新型控制器而言、这可能是一个问题。
请告诉我您有什么问题。
此致!
Andrew
尊敬的 Andrew:
THX 对于您的超快速响应、下面是一个问题列表:
1从我读光耦仿真器有更好的带宽和是一种直接的替代,但我从来没有使用光耦合器之前在模拟*模式,所以我很卡在如何甚至开始+似乎有多种方法来做它,你能建议一些资源请?
2关于参考设计有你提到的反激,和这个参考为我的 LLC https://www.ti.com/lit/df/tidmd32/tidmd32.pdf?ts = 1725389392696 这一个有更多的功能,如过流
这: https://www.ti.com/lit/ug/sluucv2a/sluucv2a.pdf?ts = 1725333423957&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC25660EVM-064 似乎更接近你的提议,但我仍然不确定如何处理这个问题。 或者说我可以复制原理图、这很容易、但决定器件值并了解权衡取舍以及为什么我的 ATM 会出现问题。 您能给我一点启发吗?
3我看到大多数 TI 参考设计都是分流型电压基准、但我还记得一些使用运算放大器和其他电路来添加额外功能的设计(如我发布的第一个链接)、是否有 TI 指南/资源介绍了如何操作?
注:我的输入来自 APFC、输出为 10Amax 24V*(整流后 )
您好 Dietrich:
正确的、光耦仿真器将具有更快的带宽、并且在整个生命周期内具有更好的隔离性能。 有关 更多详细信息、请参阅使用光耦仿真器替代光耦合器。 遗憾的是、 UCC25660x 将与 ISOM8110不兼容。 UCCX 器件需要 ISOM8110无法在反馈引脚上提供非常低的电流(最小正向电流为700uA)。 但是、对于大多数光耦合器应用、ISOM8110将会被替代。
对于一般反激式控制器问题、我必须将该主题交给另一个团队。 如果您对 OPT 仿真器等隔离器件有更多疑问、可随时改用其他主题。
此致!
Andrew
Dietrick、您好!
请使用 数据表和 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sluucv2中显示的基于光耦合器的隔离式反馈

对于过流保护、您可以使用如 EVM 电路原理图所示的 RC 微分器。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致
Manikanta P
您好!
在从提供的电路研究 FB 后、我得出了以下结果:
1 FB 是某种电流类型。 在初级侧、如果所有电流都进入光电器件、则 FB 引脚上的电压将为1.5V、否则它将通过内部100k 电阻、从而使 FB 引脚上的电压约为8V。 我不太明白我们是如何最终将10k 作为光发射极电阻器的、但我认为它是原样的(根据我看到的结果、它也应该用作集电极电阻器)
2在次级上、我知道 R19 R23位于分压器中、它们将基准引脚设置为1.24V、因此 TLVH431ACDBZR 的作用类似于某种具有1.24V 压降的稳压齐纳二极管
3 R16的作用是什么? 是调节电阻器还是补偿? 因为我可以看到它会从光耦二极管窃取一些电流、但我不明白为什么我会想要该电流而不是简单地增加 R18或 R17? R16上的某个电压与二极管中的电压相同、所以电流应该相同? 如果是、则光电二极管电流约为1mA
4*还是有 R16可以为 TLVH431ACDBZR 提供一些额外的电流、因为出于某种原因、流经光电二极管的电流是不够的? 或者、您需要确保无论光电二极管电流如何、都具有足够的电压?
4假设光耦二极管电流为1mA、则光耦 nps 电流为光增益的1* 1-1.5、但这会使初级侧永久完全导通、因此 FB 引脚为1.5V。问题是、如果次级侧的 Vout 为12V 或更高、则会发生这种情况、因此这种对 FB 的理解非常错误、因此请进行解释。
5 FB 上的所有电容器、我知道它们都用于补偿和滤波、但我不明白您是如何获得这些值的
此外,当第一次启动一个原型 CO 时,我需要它们从开始全部,或者我可以添加和调整他们,因为我去?
到目前为止,有一个更重要的方式需要在11月底之前完成。
希望它将在本周或下周完成,然后我们可以讨论。
此外、我从 xx431 (2.5V 版本、旧版带有 TO-92器件型号、旧版 TI 参考)中阅读了一个设计参考 、它在一些方面做了更好的解释、并解压了一些问题。
在紧急事项完成后、我会再次回到这里、希望可以借助粗略的草稿和一些 SPICE 仿真来帮助解决、或者在最坏的情况下更加困惑。
最好的问候,并抱歉再次离开你喜欢这个没有,但一些东西已经改变了优先级.

尊敬的 Pallantla:
这是我经过很多研究后提出的。
我使用了相同的光耦合器、因此不会出现增益并发症、
R45 -与参考设计相同、 C43目前主要为1n、主要用作占位符、我知道它是为了实现稳定性、但不确定最初为何使用3nF (可能是一些低通滤波器)。
在辅助通道上:
2V5参考、因为我已经在我的设计中使用它
R46 R47将 FB 设置为略高于24V、计算它们是为了使1mA +流经此 PAH、因为 LM431在基准引脚中需要几 uA 的输入(值可能会发生变化、但我可以确信我可以放弃 X10电流值、但现在使用1mA +、因为这到目前为止不是问题)
R48 R51 C42 C41 C40用于某种类型的极点补偿-不知道它们是如何计算的、但可能不会使用评估板中使用的值(除非另有说明)
R49用于保证1mA 或更多电流流经 LM431、从而使其稳定(适当调节时的最小电流)、光耦合器二极管上大约1V、因此我使用了最接近的值(在评估板上、此处为2k、因此我的膝会消耗更多电流、因此我认为合适)。
R50左右的目的是限制流过光学 LED 的电流、而在评估板中、R49的大小是为了允许1mA 通过 这条路径、因此我做了大致相同的计算。
我还将通过 LTspice 中的 FB 设计来更好地理解它。
如果我犯了任何错误、这是我第一次这样做、请原谅我。此外、我知道我可能会在我的当前 FB 设计中浪费一点额外电流、但我想在开始优化之前确保在连接线中是否可行、此外、由于输出为12A、几 mA 就不是那么大了。
还请告知我如何纠正/优化此 FB 电路。
此致
尊敬的 Pallantla:
THX 对于你的巨大帮助,它花了我一些时间来学习,但现在男人我的初始锅似乎不好。
无论如何,我调整了一些补偿电路的值与你在评估板上有什么,因为这些可能是足够接近和他们研究 R46 R47 和如果去 X10有好的,因为你在评估板中使用了大约 x10。 LM431在基准引脚上需要1uA 的电流、并且流过 FB 的电流约为100uA 时、I 应该会很好、否则电阻器容差会对我产生更大的影响
此外、我很久以前也提到过过过电流保护以及如何将其添加到该电路中、我将研究可用的选项并确定电流检测方法、然后返回此处。
分流+ INA 放大器或霍尔效应 IC 您有哪些建议? (或其他?) 我还稍微研究了一下这个问题

现在还有一些东西,我不明白关于 LLC IC :
TSET 引脚编程,由于在提供的 Excel 文件( TI IC 页)中有一个图表,它是 VFB 对引脚,它不清楚,我应该目标是一条陡峭的线或作为浅我可以得到。
还存在从市电启动的问题*、但这将是另一个线程、因为根据我的理解、UCC256601可以单独启动、然后通过次级绕组为自身和 APFC 供电。 但我不确定这是否是最佳方法+欠压/使能阈值 可能对我没有帮助(除非我将它们设置为低电平、但如果 APFC 有问题、可能会明显更难判断。
PS 也使用我在 PCB 上已经使用的值使补偿或多或少与评估板一致
此致
尊敬的 Dietrich:
[报价 userid="607538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434977/ucc25660-ucc256601-fb-questions/5531453 #5531453"]此外、我很久以前也提到过过过电流保护以及如何将其添加到该电路中、我将研究可用的选项并确定电流检测方法、然后返回此处。
分流+ INA 放大器或霍尔效应 IC 您有哪些建议? (或其他?) 我还稍微研究了一下这个问题
[报价]UCC25660x 通过感测谐振回路电流来提供过流保护。 您需要使用 RC 微分器电路、如 EVM 原理图所示。

设置引脚编程、由于所提供的 Excel 文件(TI IC 页)中有一个图形、它是 VFB 与引脚间的关系、因此不清楚我是否应该使它成为一条陡峭的线或我能得到的那条浅线。
TSET 电阻器的阻值主要取决于工作的最小开关频率和 OCP 阈值(3.5V 或4V)。
设置引脚编程、由于所提供的 Excel 文件中有一个图形(TI IC 页)、它是 VFB 与引脚间的关系、而且不清楚我是否应该使它成为一条陡峭的线或我能得到的那条浅线。
需要确保在最大功率、较低输入工作电压下、FBReplica 低于 OPP 阈值(4.75V)。 因此,曲线的斜率并不重要,只要你遵循这个方法
同样存在从市电启动的问题*、但这将是另一个主题、因为根据我的理解、UCC256601可以单独启动、然后通过次级绕组为自身和 APFC 供电。 但我不确定这是否是最佳方法+欠压/使能阈值 可能对我没有帮助(除非我将它们设置为低电平、但如果 APFC 有问题、可能很难辨别。
.
601具有高压启动功能、因此您无需使用任何辅助电源。 一旦控制器开始开关、LLC 的辅助绕组就会为 IC 上电。 这是一种非常高效的低 BOM 类型实施。
我不确定您在谈论什么欠压? 您能解释一下吗?
此致
Manikanta P
尊敬的 Pallantla:
输出是24V* DC 10-10.5A (目标是10A,但我做了所有的数学与10.5 +设计裕度,所以10-11A 在实践中可能)。 它是其他东西的电源轨,但主要用于电池充电(与外部充电器)。 如果有一个可用的、则可用于其他一般用途、例如可能需要一个小型泵(因为如果我有一个航天电源、为什么不使用? )。
后来当我处理一个更强大的电源时,我想在这种级别的功率和设计方面有一些经验(因为添加定制变压器可以使事情变得更不可预测),目前的设计是基于市面上可以买到的变压器,所以我知道它应该起作用。 它是有益的项目,是适度雄心勃勃,但认为我很多(在我进入更高的电压和电流之前),并从你可能从这个线程看到了很多 学习。 处理大量的新东西是很困难的,但现在我想我可以处理更多的未来。
作为一个长期的目标,我想做一些隔离双向的东西,但这是我的联赛,所以现在1路就足够了,如果它现在工作,我可以制造另一个板用更合适的变压器,现在我正在做的 LLC 方面一个好主意. (我很有可能用更多的增益使其工作、但我的电流仍然受到限制)。
PS 我已经有关于电流的问题、并且我将添加一个 SHUNT+ INA 以用于监控、因为我需要另外的数据集、而不仅仅是我的有源负载。
谢谢你们的大力帮助
此致、
尊敬的 Dietrich:
在这种情况下、您可以使用 LLC IC 的高压启动为 PFC 和 LLC 控制器的 VCC 电容器充电。 最初、当 VCC 电压达到 VCC 导通阈值电压时、PFC 控制器开始切换。 一旦 PFC 输出达到 LLC START 上升阈值(
接近390V)、LLC 控制器将开始切换。 您无需使用任何外部反激式转换器来为两个控制器供电。 在 LLC 开始开关后、PFC 和 LLC 的 VCC 由 LLC 的辅助绕组供电。 如果您还有其他问题、请告诉我。
此致
Manikanta P
尊敬的 Pallantla:
这是一个很好的例子
由于如果出现问题或需要很长时间才能启动、我可以使用此功能、但理想情况下我将全部保留为 DNP。
此致