This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:我可以看到很多关于此组件最小输入电压的评论、但它实际上是什么?

Guru**** 2509875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444174/ucc28911-i-can-read-a-lot-of-comments-about-this-components-minimum-input-voltage-but-what-is-it-actually

器件型号:UCC28911

工具与软件:

电源要求

Vddon > 10V

Vddoff < 7V

但此论坛中充斥着有关 20V 以上最小输入电压的各种注释?

我想将其用于15V 至70V 的直流输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动所需的最小电压为10V。 您能否指出一个声称最小输入电压需要大于20V 的主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行简短搜索后、我找不到我讨论过的主题(我会继续寻找并回复给您)、但除了这些、我还得到了先前的答案、即" 漏极/高压节点仅在24V 以上的电压下运行"、我也找不到数据表中的任何证据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设该漏极/HV 节点电压无关紧要、我曾尝试使用 Webdesigner 工具、该工具一切看起来都正常、但输出电容最终超过180uF、这是真的吗?

    这是因为初级侧感应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 VDD 钳位到 GND 以故意停止开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COUT 取决于许多因素、如纹波要求、Pout 等 在不知道所有细节的情况下、我无法评论180uF 是否合理。