This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:400V 输入电压降压控制器(FUSA 级/UL 文档)。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444739/ucc28704-400vin-buck-controller-that-is-fusa-rated-ul-documentation

器件型号:UCC28704

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有 FUSA 级400Vin 降压控制器或具有 UL 文档?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    感谢您联系我们。

    UCC28704不是 Q1额定隔离。 我们有其他 Q1级器件、这些器件可能确认功能安全方面的具体情况、但并非所有情况。 但在该电压下、我们只有离线反激式控制器、但没有降压控制器。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您提供的信息。 在高电压下、具有 FS 某些特性的 Q1级器件是什么?

    谢谢。

    此致、

    沃特·克拉格特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、

    您需要在系统级别而不是 IC 级别实现 FS。 请详细说明有关系统要求的更多详细信息、以便我们可以更好地提供帮助。

    此致!