This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751符合哪些 EU 标准

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS26750, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445845/tps25751-what-eu-standard-could-tps25751-pass

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS26750TPS65987DDK

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能给我们一个列表、介绍一下我们 PD 控制器可以通过的 Type-C + PD 标准吗? 例如 TPS25751。

它是否能够通过 IEC 62680-1-2 (USB PD)和 IEC62680-1-3 (C 功能)?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    TPS25751支持当前的 IEC 62680标准并符合 PD3.1规范。 我们目前针对 PD3.1解决方案的产品系列如下所示:

    • TPS25751 (TID 10306和11449)- DRP PD 控制器、支持高达100W (20V/5A)的功率、适用于电池充电应用、包括 PPS 和液体检测。 不支持交替模式
    • TPS26750 (TID 11450)-与 TPS25751类似、但支持高达240W (48V/5A)的 EPR (扩展功率范围)。 不支持交替模式
    • TPS65987DDK (TID 7766)- DRP PD 控制器、支持高达100W (20V/5A)的窄带、扩展坞、监视器。 支持交替模式、例如 DisplayPort 和 Thunderbolt。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin